DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR med relæ_WH-00

Definition af lux-indstillinger

Du kan definere tærskelværdien for Lux-områder (f.eks. meget mørkt, mørkt, lyst og meget lyst) i omgivelserne. Det forhindrer falsk registrering forårsaget af ændringer i lysintensiteten.
  1. Tryk på Hjem skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Lys > Bevægelsessensor med relæ > Grænseværdi for Lux-niveau.
  3. Træk i skydereguleringen for at indstille Lux-grænseværdien.
    TIP:
    • Du kan også vælge Brug nuværende lux-værdi for at indstille det aktuelle lux-niveau som tærskelniveau. Hvis den aktuelle lux-værdi overstiger 1023, er denne mulighed deaktiveret.

    • For at indstille din bevægelsessensorkontakt til at registrere bevægelse uden at tænde lyset skal du trække i skydereguleringen for at indstille tærsklen til 0. Bevægelsesregistreringen fungerer stadig til alle formål, men lyset vil ikke blive tændt.

    Lux-niveauerne er som følger:

    • Meget mørk: <6 lux

    • Mørk: 6-100 lux

    • Lys: 101-300 lux

    • Meget lys: >300 lux

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?