DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR med relæ_WH-00

Oprettelse af en automatisering

  1. Tryk på Hjem skærmen.
  2. Gå til Automatisering > for at oprette en automatisering.
  3. Tryk på Hvis (A) og vælg en af følgende betingelser (B):
    • Alle forhold: Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
    • Enhver tilstand: Det udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.
  4. Tryk på Tilføj betingelser, og vælg en af følgende indstillinger (C):
    • Ændring af enhedens status (vælg enheden): En automatisering vil blive udløst baseret på en enheds status, f.eks. åbning af en jalousi eller registrering af bevægelse ved hjælp af en bevægelsessensor.
    • Væk-tilstand (aktivér eller deaktivér): Væk-tilstanden kan også udløse en automatisering til at tænde lysene, lukke jalousien osv. Se emnet Væk-tilstand i den pågældende systembrugervejledning.
  5. Tryk på Ændring af enhedens status > Bevægelsessensor med relæ, og vælg en af følgende indstillinger:
    • Tænd/sluk: Vælg enhedens tilstand til/fra.
    • Bevægelsesregistrering: Vælg bevægelsestilstand som f.eks. Registreret/Ikke detekteret.
    • Lux-niveau: Vælg rumlysstyrkeniveau som f.eks. Meget lyst/Lyst/Mørkt/Meget mørkt.
    BEMÆRK: .
    • Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.

    • For at fjerne betingelsen skal du stryge til venstre og derefter trykke på .

  6. Hvis du vil indstille et bestemt tidspunkt for din automatisering, skal du trykke på Hvornår > Tilføj tid og vælge en af følgende indstillinger (D):
    • Specifikt tidspunkt på dagen: Automatiseringen udløses på et bestemt tidspunkt på dagen, f.eks. ved solopgang, solnedgang eller kl. 8:00.
    • Tidsrum: Automatiseringen udløses i tidsperioder som fra solopgang til solnedgang, fra solnedgang til solopgang eller fra 8:00 til 17:00.
    BEMÆRK:
    • Der kan tilføjes maksimalt 10 poster.

    • For at fjerne et bestemt tidspunkt skal du stryge til venstre og trykke på .

  7. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på Derefter > Tilføj en handling og vælge en af følgende indstillinger (E):
    • Styr en enhed: Vælg enheden, og indstil enhedens ønskede tilstand.
    • Send besked: Du får besked, hvis betingelsen er opfyldt.
    • Aktivér et scenarie: Vælg et scenarie.
    • Vent: Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker at forsinke handlinger inden for en automatisering.
  8. Tryk på Styr en enhed > Puck relæ. Tryk derefter på (F) for at slå til/fra, og tryk på Sæt.
    BEMÆRK:
    • Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.

    • Hvis du vil fjerne en handling, skal du stryge til venstre på handlingen og trykke på .

  9. Indtast navnet på automatiseringen (G).

    Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

  10. Tryk på Gem.
    Når automatiseringen er gemt, kan den ses på fanen Automatisering.
    Med vippekontakten (H) kan du aktivere eller deaktivere automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?