DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR med relæ_WH-00

Fejlfinding

Symptom

Løsning

Belastningen tændes ikke automatisk.

Forøg registreringsfølsomheden i enhedsindstillingerne.

Kontrollér lux-værdien. Hvis det omgivende lux-niveau er højere end tærsklen, tænder lyset ikke.

Belastning afbrydes ikke automatisk, når en automatisering aktiveres.

Reducer forsinkelsestiden for handlingen.

Den tilsluttede belastning tændes ikke.

  • Kontrollér strømforsyningen.

  • Sluk for enheden, og tænd den igen.

  • Kontrollér belastningen.

  • Hvis der er tale om en ekstern afbryder, skal du kontrollere ledningerne.

Enheden er ikke klar til parring, efter at enheden er fjernet fra appen.

Nulstil til fabriksindstillingerne, se Nulstilling af enheden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?