DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR med relæ_WH-00

Parring af enheden med Wiser-hubben

Du kan parre din enhed med Wiser Hub for at få adgang til og styre den.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > > Lys > Bevægelsessensor med relæ.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Lys > Bevægelsessensor med relæ.
  3. Tryk på Scan QR-kode, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.
    BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.

    Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder:

    • (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.

    • (B): Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

  4. Tryk på Næste, tryk kort på trykknappen 3 gange (< 0,5 sek.), og sørg for, at lysdiodden blinker orange.
    Vent et par sekunder, indtil lysdioden bliver grønt, og appen bekræfter, at enheden er forbundet.
    BEMÆRK: Hvis lysdioden ikke blinker orange, kan du se instruktionerne ved at trykke på LED blinker ikke orange? eller se Fejlfinding.
  5. Tryk på for at indtaste navnet på enheden.
  6. Tryk på Næste, tildel enheden til et nyt eller eksisterende rum, og tryk derefter på Bekræft.
    VIGTIG: Den næste skærm viser skærmen Enhedsindstillinger, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på Indsend, hvis du vil konfigurere dem senere. For mere information, se afsnittet Konfiguration af enheden.

    Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Begynd at bruge din enhed: Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som Hjem-ejer.

    Bevægelsessensorrelæet er nu tilføjet på fanen Styring under fanerne Alle og Rum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?