DUG_Odace Variateur à bouton-poussoir multifilaire_WH-01

Configuration de l’appareil

L'écran Détails de l'appareil vous permet de configurer les paramètres de l'appareil selon vos préférences.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Equipements > Lumières > Variateur pour accéder à l’écran Détails de l’appareil.

    NOTE: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > Sélectionner l’appareil > > Paramètres de l’appareil.

A

Nom de l'équipement: Appuyez pour changer le nom de l'appareil.

B

Emplacement: Appuyez pour affecter le variateur à n'importe quelle pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Pour plus d’informations, reportez-vous à Paramétrer l’emplacement du dispositif.

C

Mode RL-LED : Vous pouvez améliorer la qualité de la variation dans l’application en cas de problèmes de lumière vacillante. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer le mode RL-LED.

SUGGESTION: Pour plus d'informations, voir Caractéristiques techniques.

D

Comportement des témoins LED : Appuyez pour régler le comportement des témoins LED du variateur selon vos préférences. Consultez Configuration du comportement des témoins LED pour des informations détaillées sur chaque option.

E

Comportement à la mise sous tension : Appuyez pour régler le niveau de luminosité par défaut du variateur lorsqu’il est activé. Consultez Configuration du comportement à la mise sous tension pour des informations détaillées sur chaque option.

F

Luminosité minimale et luminosité maximale : Ce réglage vous permet de définir des limites sur la luminosité maximale et minimale de la charge connectée. Cela permet d’éviter la lumière vacillante et l’extinction de la LED.

Faites glisser la barre de défilement pour augmenter ou diminuer la luminosité minimale et la luminosité maximale.

G

Fil neutre câblé ?: Vous pouvez vérifier si le fil neutre est connecté pendant l'installation de l'appareil.

L'application Wiser Home détecte automatiquement le mode de câblage en fonction de l'installation, ce qui élimine le besoin de sélection manuelle.

  • Oui : Installé avec un fil neutre.

  • Non : Installation sans fil neutre.

H

Identification : Appuyez pour identifier l'appareil. La LED d'état clignote en rouge et les appareils d'éclairage connectés clignotent, lorsque l'identification du variateur est réussie.
Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil.

I

Supprimer : Appuyez pour supprimer l’appareil du système.

NOTE:
  • La suppression de l’appareil réinitialise également le variateur. Après la réinitialisation, la LED devient orange, indiquant que le variateur est prêt pour l’appairage.

  • En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation du variateur, reportez-vous à Réinitialisation de l’appareil.

J

Indicateur d’intensité du signal Zigbee : Indicateur d’intensité du signal Zigbee qui affiche l’intensité actuelle du signal de l’appareil.

  • Bon signal (entre 0 et -54 dBm)

  • Signal normal (entre -54 et -79 dBm)

  • Signal faible (<-79 dBm)

  • Pas de signal (l'appareil est hors ligne)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?