DUG_Odace Variateur à bouton-poussoir multifilaire_WH-01

Affichage LED

Appairage

Action de l'utilisateur

Affichage LED

Statut

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir

La LED clignote en orange une fois par seconde.

Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l'appairage terminé, la LED s'allume en vert pendant un certain temps avant de s'éteindre.

Réinitialisation

Action de l'utilisateur

Affichage LED

Statut

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s.

Au bout de 10 s, la LED clignote en rouge.

L'appareil est en mode réinitialisation. Les réglages d’usine sont rétablis après 10 secondes. L’appareil redémarre et la LED clignote en vert pendant quelques secondes, puis reste orange.

Identification de l’appareil

Affichage LED

Statut

La LED clignote en rouge.

Une fois le variateur identifié, les éléments d'éclairage connectés clignotent.

Différents modes de connectivité

Affichage LED

Statut

La LED clignote en vert et en rouge lors de l’appairage.

L’équipement tente de se connecter à un autre mode de connectivité.
Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir, puis maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes. Lorsque la LED clignote rapidement en rouge, relâchez le bouton-poussoir.

Mode Indicateur LED/mode rétroéclairage

État de charge

ON

OFF

Marche arrière avec charge

Aucun voyant

Cohérent avec la charge

Aucun voyant

Toujours désactivé

Aucun voyant

Aucun voyant

Toujours activé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?