DUG_Odace Variateur à bouton-poussoir multifilaire_WH-01

Création d’un moment

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Sélectionnez Moments, puis appuyez sur pour créer un moment.
  3. Saisissez le nom du moment (A).
    CONSEIL : Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre moment en appuyant sur .
  4. Appuyez sur Ajouter des actions (B) pour sélectionner la liste des appareils.
  5. Dans le menu Ajouter des actions, vous pouvez sélectionner les appareils (C).
  6. Une fois les appareils sélectionnés, appuyez sur Terminé.
  7. Sur l’écran Editeur de moment, appuyez sur l’appareil pour définir la condition. Par exemple, s’il s’agit d’un variateur :
    • Appuyez pour activer (D).
    • Faites glisser la barre de défilement vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (E) et appuyez sur Enregistrer dans l’écran en haut à droite.
  8. Après avoir défini toutes les conditions, appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois le moment sauvegardé, il est visible dans l’onglet Moments. Appuyez sur le moment pour l’activer.
    SUGGESTION:
    • Si vous voulez voir les moments créés sur l’écran d’accueil, allez à la page d’accueil > > Écran d’accueil > Moments et activez l’interrupteur à bascule Moments.

    • Vous pouvez également réorganiser les moments en appuyant sur Modifier dans l’onglet Moments de l’écran d’accueil ou en appuyant sur Automatismes > Moments > Réorganiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?