DUG_Odace Variateur à bouton-poussoir multifilaire_WH-01

Dépannage

Symptôme

Solution

Il n'est pas possible d'augmenter la luminosité.

  • Réduisez/augmentez la charge.

  • Laissez le variateur refroidir en cas de surchauffe.

  • Modifiez la charge (si elle est incompatible avec le variateur).

La mise en marche n'est pas possible.

  • Laissez le variateur refroidir en cas de surchauffe.

  • Réduisez la charge.

  • Modifiez la charge.

  • Vérifiez le câblage entre le bouton-poussoir et le variateur.

Scintillement à luminosité minimale.

  • Augmentez la luminosité minimale (si le scintillement persiste, installez un équipement de correction de charge 31LCDA).

  • Modifiez la charge (si la luminosité minimale est insuffisante).

  • Réglé sur Mode RL LED.

Scintillement

Capacité de variation légère uniquement

  • Modifiez la plage de variation.

  • Modifiez la charge (si elle est incompatible avec le variateur).

  • Réglé sur Mode RL LED.

L’appareil n’est pas prêt à être appairé une fois qu’il a été supprimé de l’application.

Rétablir les réglages usine par défaut, voir réinitialisation de l'appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?