DUG_Odace Variateur à bouton-poussoir multifilaire_WH-01

Réglage du niveau de luminosité à l’aide de l’application

  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le variateur.
  2. Sur l’écran de contrôle de l’appareil, faites glisser la barre de défilement vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (A).
    SUGGESTION: Appuyez sur (B) sur l'écran de contrôle de l'appareil pour activer/désactiver le variateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?