DUG_Odace_Commutateur sans fil_WH-04

Suppression de l’action / du moment configuré(e)

Vous pouvez supprimer l’action ou le moment configuré de la touche de l’interrupteur sans fil.

Pour supprimer l’action/le moment configuré :

  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’interrupteur sans fil.

  2. Appuyez sur la touche correspondant à l'Action/au Moment que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Supprimer > OUI, JE SUIS SÛR pour la/le supprimer de la touche de l’interrupteur sans fil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?