DUG_Odace_Commutateur sans fil_WH-04

Suppression de l’appareil du système

Vous pouvez supprimer l’interrupteur sans fil du système Wiser.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Interrupteur double sans fil connecté > Supprimer (A).

NOTE: En supprimant l’appareil, il est réinitialisé aux valeurs par défaut.
SUGGESTION: Si l’appareil est toujours dans le système, réinitialisez-le manuellement. Reportez-vous à la section Réinitialisation de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?