DUG_Odace_Commutateur sans fil_WH-04

Affectation d’un moment à l’interrupteur sans fil

Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions généralement effectuées ensemble. Vous pouvez configurer un moment sur l’interrupteur sans fil (comme Bon moment de nuit : ventilateur allumé, variation de luminosité de 50 %, volet fermé).
SUGGESTION: Un moment peut être affecté à l’une des quatre touches individuellement.

Pour configurer un moment sur l’interrupteur sans fil :

  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’interrupteur sans fil.

  2. Appuyez sur une touche et sélectionnez Moment.

  3. Sélectionnez le moment à ajouter à la touche et cliquez sur Sélectionner un moment.

    Dans l’écran suivant, indique que le moment a bien été configuré.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?