Affectation d’une Action à l’interrupteur sans fil
Pour configurer une action sur l’interrupteur sans fil :
-
Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’interrupteur sans fil.
-
Appuyez sur une touche et choisissez Action.
-
Sélectionnez l’appareil et cliquez sur Choisir l'action.
-
Sur l’écran Configurer l'équipement, sélectionnez l’interrupteur d’éclairage.
- Appuyez sur
pour allumer la lumière et appuyez sur .
Dans l’écran suivant,
indique que l’action a bien été configurée.
La touche En haut à gauche est configurée avec l’interrupteur lumineux : Marche.
SUGGESTION: Lors de l’affectation d’un bouton-poussoir pour commander un variateur ou un volet, il est important de savoir que vous pouvez définir un pourcentage spécifique pour la luminosité ou la position du volet. Par exemple, si vous configurez un variateur à 50 %, un appui court sur le bouton-poussoir allumera la lumière directement à une luminosité de 50 %. De même, pour les volets, vous pouvez définir une position d’ouverture de 30 %. Lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton-poussoir, le volet se déplace automatiquement à cette position.NOTE: L’actionnement et le maintien du bouton-poussoir ne peuvent pas faire varier la lumière ni ouvrir/fermer le volet. Seuls des appuis courts sont pris en charge dans l’interrupteur sans fil.