DUG_Odace_Commutateur sans fil_WH-04

Passage du fonctionnement 1 Bouton au fonctionnement 2 Boutons

Vous pouvez changer le mode de commutation sans fil de 1 Bouton à 2 Boutons avant d’appairer votre appareil à la passerelle.
NOTE: Le commutateur sans fil est en mode 1 Bouton par défaut.

Pour changer de mode, procédez comme suit :

  1. Retirez l’enjoliveur 1 Bouton du commutateur sans fil.
  2. Appuyez sur les boutons-poussoirs (A et B) et maintenez-les enfoncés pendant au moins 10 secondes jusqu’à ce que la LED commence à clignoter en rouge.
    Le voyant rouge indique le processus de commutation. Le commutateur sans fil passe maintenant en mode 2 Boutons.
    NOTE: Pour revenir au mode 1 Bouton, réinitialisez le commutateur sans fil en mode par défaut. Reportez-vous à la section Réinitialisation de l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?