DUG_Inverter and Storage_WH-03

Historial

En la página Historial puede elegir filtrar los datos por Fuentes de energía o Consumo de carga y seleccionar un periodo de tiempo según sus preferencias. La aplicación guarda automáticamente sus preferencias de filtro y las aplica automáticamente en futuras sesiones.

Historial de la importación de la red:
  1. En la barra de navegación inferior, pulse > Historial.

  2. En la página Historial, seleccione el intervalo de tiempo requerido (A):

    • Horas

    • Días

    • Meses

    • Años



Historial de importación y exportación de la red:
IMPORTANTE: Aplicable solo a redes con un sistema solar en red existente.
  1. En la página Historial, seleccione el intervalo de tiempo requerido (A):

    NOTA: La importación de la red se muestra en azul y el exceso de energía de la producción solar vendida se muestra en verde.


Historial del consumo de carga
IMPORTANTE: Puede ver la energía consumida por cargas individuales solo si ha instalado un PowerTag Resi9 adicional para ellas.
  1. En la página Historial, pulse y seleccione Consumo de carga.

  2. Pulse (A) y seleccione el período de tiempo deseado.

Historial de Solar y batería
IMPORTANTE: Puede ver el historial de Solar y batería solo si ha instalado un PowerTag PowerTag Resi9 para las mismas.
  1. En la página Historial, seleccione el intervalo de tiempo requerido (A).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?