Showing 751 - 760 of 1,622 results

Page 76 of 163
  • LED indications

    Wiser Temperature/Humidity Sensor – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing User Action LED Indication Status Press the function key 3 times LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED glows green for some time before turning Off. Resetting User Action LED
  • Création d’un automatisme

    Wiser Prise Intelligente – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    activer l’automatisme. Mode Absence : Activez / Désactivez le mode Absence pour déclencher une action. Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour plus d'informations, consultez Mode Absence. Changements de prix de
  • Komfort-tilstand

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

  • Affichages de la LED

    Unica - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Affichages de la LED Affichages de la LED Affichages de la LED Appairage de l’appareil Action de l’utilisateur Affichage de la LED État Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir. La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage
  • About the device

    Wiser Micromodule for Fil Pilote radiators – Wiser Home Device User Guide

    to correct temperature, the hub sends the command to stop heating. Up to 4 modules can be added to one room. The electric heater must be set to automatic mode, as Wiser can only control the room temperature in automatic mode. We also recommend setting a higher set point temperature than usual, e.g. 25 °C.
  • Creating an automation

    Wiser Smoke Alarm - Battery – Wiser Home Device user guide

    interconnected device. Test Alarm - When the device is in test mode. Hush Mode - When the device is in hush mode. Maximum 10 conditions can be added. To remove a condition, swipe it left and tap (D). To set a specific time for your automation, tap When > Add time and select any of the following (E
  • LED Indications

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    lower than the current room temperature. Cooling input has been activated. Away mode Status User Interaction Description Away mode is set in Wiser Home app. A dot-matrix display glows, indicates that the thermostat is in away mode.Refer Away mode. Temperature display Status User Interaction
  • Création d’un automatisme

    Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’appareil est en mode Test. Mode silence - Lorsque l’appareil est en mode silencieux. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions. Pour supprimer une condition, balayez-la vers la gauche et appuyez sur (D). Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur Quand > Ajouter un horaire et
  • Über Schneider Wechselrichter und Batterie

    Schneider Wechselrichter und Boost – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Création d’un automatisme

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    : Pour déclencher une action lorsque l’une des conditions définies est remplie. Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (D) : Changement d’état d’un équipement : Pour sélectionner un appareil pour activer l’automatisme. Mode Absence : Pour désactiver le
Page 76 of 163