Komfort-tilstand
Den øger den termiske komfort ved at justere sætpunktet inden tidsplanen, hvilket sikrer, at rummet når den ønskede temperatur præcist på det tidspunkt, som du indstiller. Derudover sparer den energi ved at optimere de tidspunkter, hvor kedlen skal tænde, i modsætning til traditionel opvarmning, der kun starter opvarmning på det planlagte tidspunkt.
Komfort-tilstand deaktiveret
Når komfort-tilstanden er deaktiveret, starter rummet opvarmningen på det planlagte tidspunkt, og den vil nå den indstillede temperatur et stykke tid efter det planlagte starttidspunkt.
Kedlen starter opvarmning kl. 6 i henhold til den anmodning i tidsplanen, der er indstillet for en temperaturændring.
Komfort-tilstand aktiveret
Med aktiveret komfort-tilstand begynder et rum opvarme op til 3 timer inden en planlagt temperaturændring. Det bestemte tidspunkt, der er brug for til at forvarme rummet, beregnes af Wiser og kan variere.
Kedlen starter inden kl. 6 for at nå den ønskede temperatur rettidigt for den planlagte ændring.
Når et rum er i en komfortperiode, vises et "C"-ikon med en roterende pil på temperaturindstillingsskærmen i appen. Dette ikon vises også på rumtermostatenens display.
I en komfortperiode viser Wiser Home-appen og Wiser rumtermostaten med display den kommende indstillede temperatur, som Wiser styrer opvarmningen til. Hvis tidsplanen f.eks. kræver 16 °C om natten og derefter 21 °C fra kl. 6, viser Wiser Home-appen og rumtermostaten den omringede ‘C’ og 21 °C som den indstillede temperatur i komfortperioden.