DUG_Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios_WH-07

Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Pode emparelhar o seu interruptor sem fios com o Wiser Hub para aceder e controlá-lo.
NOTA: Pode alterar o interruptor sem fios de simples para duplo durante a colocação em funcionamento. Se o interruptor sem fios já estiver configurado para simples e pretender alterá-lo para duplo, então efetue a reposição do dispositivo (simples); consulte Repor o dispositivoe volte a colocá-lo em funcionamento como duplo.

Para emparelhar o interruptor sem fios:
  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Toque em Dispositivos > > Equipamentos > Interruptor sem fios conectável simples / Interruptor sem fios conectável duplo.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > > Equipamentos > Interruptor sem fios conectável simples / Interruptor sem fios conectável duplo.
  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o endereço MAC e o Código de Instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC e o código de instalação.

  4. Toque em Seguinte, a seguir prima brevemente a parte superior do lado direito do interruptor sem fios duplo três vezes e certifique-se de que o LED pisca a âmbar.
    SUGESTÃO: No caso de um interruptor sem fios conectável simples, prima brevemente a parte superior central do botão de pressão três vezes.

    Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que o dispositivo foi associado.

    NOTA: Se o LED estiver a piscar a verde e a vermelho, consulte as instruções tocando em LED a piscar a verde e a vermelho? ou consulte o tópico Resolução de Problemas.
  5. Toque em Seguinte para introduzir o nome do dispositivo e atribua o dispositivo a uma nova divisão ou a uma divisão existente. A seguir, toque em Enviar.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a usar o seu dispositivo: Toque para começar a usar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem sucedido só aparece se estiver conectado como Proprietário da casa.

    O interruptor sem fios está agora listado no separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?