DUG_Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios_WH-07

Módulo de botão de pressão

  1. Prima ligeiramente a parte superior do botão de pressão 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.

  2. Prima ligeiramente o módulo de botão de pressão 5 vezes numa sequência rápida.

    Após o emparelhamento bem sucedido, o LED verde no interruptor sem fios e o módulo de botão de pressão irão parar de piscar. Quando o módulo de botão de pressão é ligado ao relé ou ao mecanismo do regulador de luz, a luz conectada pisca algumas vezes. Do mesmo modo, se o módulo de botão de pressão estiver ligado ao mecanismo do estore, o estore move-se para cima e para baixo algumas vezes.

Também pode utilizar os seguintes cenários para emparelhar um interruptor sem fios com um módulo de botão de pressão:

  • Interruptor sem fios simples (B) com módulo de botão de pressão simples (A): Emparelhe o interruptor sem fios com o módulo de botão de pressão.

  • Interruptor sem fios simples (B) com módulo de botão de pressão duplo (A): Emparelhe o interruptor sem fios quer com o módulo de botão de pressão esquerdo quer com o direito. Também pode emparelhar outro interruptor basculante do módulo de botão de pressão com outro interruptor sem fios.

  • Interruptor sem fios duplo (B) com módulo de botão de pressão simples (A): Emparelhe quer o interruptor sem fios esquerdo quer o direito com o módulo de botão de pressão. Também pode emparelhar outro interruptor basculante do interruptor sem fios com outro módulo de botão de pressão.

  • Interruptor sem fios duplo (B) com módulo de botão de pressão duplo (A): Emparelhe o interruptor sem fios esquerdo quer com o módulo de botão de pressão esquerdo quer com o direito, ou o interruptor sem fios direito com o módulo de botão de pressão quer esquerdo quer direito.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?