DUG_Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios_WH-07

Repor o dispositivo

Pode repor manualmente o Interruptor sem fios para as predefinições de fábrica nas seguintes condições:

Para repor o interruptor sem fios:

  1. Pressione ligeiramente o botão de pressão superior direito três vezes (< 0,5 seg.) e, a seguir, mantenha o botão de pressão pressionado (> 10 seg.).
    SUGESTÃO: No caso de um interruptor sem fios simples, pressione ligeiramente o centro superior do botão de pressão três vezes (< 0,5 seg.) e, a seguir, mantenha o botão de pressão pressionado (> 10 seg.).
  2. Ao fim de 10 segundos, o LED começa a piscar a vermelho; a seguir, solte o botão de pressão.
    O LED para de piscar após uma reposição bem-sucedida do dispositivo.
  3. O interruptor sem fios reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.
    NOTA:
    • Após a reposição, o LED desliga-se para poupar a bateria.
    • Todos os dados de configuração, dados de utilizadores e dados de rede são eliminados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?