DUG_Unica Shutter_WH-08

Création d’un moment

  1. Sur l’écran d’Accueil, appuyez sur .
  2. Sélectionnez Moments, puis appuyez sur pour créer un moment.
  3. Saisissez le nom du moment (A).
    CONSEIL : Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre moment en appuyant sur .
  4. Appuyez sur Ajouter des actions (B) pour sélectionner la liste des appareils.
  5. Sélectionnez les appareils (C) pour lesquels vous souhaitez définir une action et appuyez sur Terminé.
  6. Sur la page Éditeur de moment, sélectionnez l’un des appareils suivants et définissez les actions.
    • Pour volet :
      • Faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour ouvrir/fermer complètement le volet (D,E).

      • Faites glisser la barre coulissante pour maintenir le volet dans la position souhaitée.

    • Pour lame de volet :
      • Sélectionnez la Position (F) et faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour ouvrir/fermer le volet (G).

      • Sélectionnez Inclinaison des lames (F) et faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour ajuster la position d’inclinaison du volet (H).

  7. Appuyez sur Enregistrer.
  8. Une fois toutes les conditions définies, appuyez sur Sauvegarder.
Une fois le moment enregistré, il est visible dans l’onglet Moments. Vous pouvez appuyer sur le moment pour l’activer.
SUGGESTION:
  • Si vous voulez voir les moments créés sur l’écran d’accueil, allez à la page d’accueil > > Écran d’accueil > Moments et activez le bouton à bascule Moments.

  • Vous pouvez également réorganiser les moments en appuyant sur Prog. dans l’onglet Moments de l’écran d’accueil ou en appuyant sur Automatismes > Moments > Réorganiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?