DUG_Unica Shutter_WH-08

Suppression de l’appareil dans le système Wiser

À l’aide de l’application Wiser, vous pouvez retirer l’interrupteur de commande de volet du système.
Pour supprimer l’appareil :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Volets > Interrupteur de commande de volet ou Lames de volet > Supprimer (A).
    NOTE:
    • La suppression de l’appareil réinitialise l’interrupteur de commande de volet. La LED commence à clignoter en orange, indiquant que l’interrupteur de commande de volet est prêt pour l’appairage.

    • En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation de l’interrupteur de commande de volet, reportez-vous à Réinitialisation de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?