DUG_Unica Shutter_WH-08

Dépannage dans Quick Home Connect

Symptôme

Cause possible

Solution

La LED s’allume en orange sur l’appareil.

L’appairage n’est pas terminé et revient aux paramètres d’usine par défaut.

Appairez à nouveau l’interrupteur sans fil et l’appareil.

Voir

L’interrupteur sans fil ne peut pas commander l’appareil de manière fiable.

L’interrupteur sans fil et l’appareil sont trop éloignés l’un de l’autre.

Placez l’interrupteur sans fil dans une position plus proche de l’appareil.

L’interrupteur sans fil a perdu l’appairage.

Appairez l’appareil à nouveau.

Voir

La batterie de l’interrupteur sans fil est déchargée.

Remplacez la batterie de l’interrupteur sans fil

Scénario

Procédure

Contrôlez plusieurs appareils avec un seul interrupteur sans fil.

Vous pouvez contrôler plusieurs appareils avec un seul interrupteur sans fil, en commençant par l’appairer avec un seul appareil. Ensuite, utilisez le même interrupteur sans fil pour effectuer l’appairage avec d’autres appareils.

NOTE: Vous pouvez appairer jusqu’à 7 appareils à un seul interrupteur sans fil.

FLS 1 Bouton avec appareils (interrupteur à relais, variateur, commande de volets, ou prise de courant).

Appairez l’interrupteur sans fil avec l’un des appareils (interrupteur à relais, variateur, commande de volets, ou prise de courant).

FLS 2 Boutons avec appareils (interrupteur à relais, variateur, commande de volets, ou prise de courant).

Appairez soit l’interrupteur sans fil de gauche, soit l’interrupteur sans fil de droite avec l’un des appareils (interrupteur à relais, variateur, commande de volets, ou prise de courant). Vous pouvez également appairer un autre enjoliveur de l’interrupteur sans fil avec un autre appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?