DUG_Unica Shutter_WH-08

Calibrage du volet sans l’application Wiser

Pour régler le calibrage sans l’application Wiser :
  1. Retirer l’enjoliveur de l’interrupteur de commande de volet.

    NOTE: Le retrait de l’enjoliveur permet d’utiliser les boutons-poussoirs supérieur et inférieur ensemble. Sans retirer l’enjoliveur, vous pouvez utiliser le bouton-poussoir supérieur ou inférieur.

  2. Appuyer sur les boutons-poussoirs inférieur et supérieur pendant 3 secondes.

    La LED d’état clignote en vert.

    • Si le volet n’est pas en position complètement ouverte, il commence à s’ouvrir et atteint la position haute.

    • Dans cette étape, si le volet est déjà en position ouverte, il n’y aura aucun mouvement du volet.

    NOTE: La LED clignote en vert tout au long du processus de calibrage.

  3. Appuyer brièvement sur le bouton-poussoir supérieur lorsque le volet s’ouvre complètement.

    Le volet commence à se fermer et atteint la position basse.

  4. Lorsque le volet atteint la position basse, appuyer immédiatement une fois sur le bouton-poussoir supérieur.

    Le volet commence à s’ouvrir et atteint la position haute.

  5. Lorsque le volet atteint la position haute, appuyer immédiatement une fois sur le bouton-poussoir supérieur.

    Le volet commence à se déplacer et atteint automatiquement une position médiane pour terminer le calibrage.

    NOTE: La position exacte du volet dépend du type de volet, du moteur et de la construction mécanique. Sur cette base, la position médiane sera différente.

  6. Remonter l’enjoliveur sur l’interrupteur de commande de volet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?