DUG_Unica Shutter_WH-08

Caractéristiques techniques

Tension nominale

230 V CA, 50 Hz

Puissance nominale

Type de charge Nom de la charge Valeur de la charge
Moteur 500 W

Veille

Maximum 0,4 W

Bornes de raccordement

Bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unité d’extension

Boutons-poussoirs mécaniques doubles, nombre illimité, max. 50 m

Protection externe par fusible

disjoncteur 10 A

Courant nominal

4 A, cosφ = 0,6

Fréquence de fonctionnement

2405 - 2480 MHz

Puissance de radiofréquence max. transmise

< 10 mW

Protocole de communication

certifié Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?