DUG_Unica Shutter_WH-08

Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, appairez votre interrupteur de commande de volet avec la passerelle Wiser pour accéder à l’interrupteur de commande de volet et le contrôler.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > > Volets > Interrupteur 1 bouton.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Volets > Interrupteur 1 bouton.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le QR code situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Saisissez l’Adresse MAC/EUI-64 et le Code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.

  4. Une fois l’appareil validé, appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois sur l’interrupteur de commande de volet et assurez-vous que la LED clignote en orange.

    Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert et que l’application confirme que l’appareil est appairé.
    NOTE: Si la LED clignote en vert et en rouge, consultez les instructions en appuyant sur La LED clignote en vert et en rouge ?.
  5. Appuyez sur , saisissez le nom de l’appareil.
  6. Appuyez sur Suivant et attribuez l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur Envoyer.
  7. Appuyez sur Suivant > et sélectionnez un Type d’appareil :
    • Volets : Passez à l’étape 8.
    • Volet avec lames inclinables : Passez aux étapes 9 à 11.
  8. Appuyez sur Volets > Suivant et entrez la durée d’ouverture/fermeture du volet. Reportez-vous à la section Définition du temps d’exécution par défaut.
  9. Appuyez sur Volet avec lames inclinables > Type de lames, sélectionnez un type de lames et appuyez sur Enregistrer :
    • Horizontal
    • Incliné
    • Vertical
  10. Appuyez sur Suivant et entrez les durées suivantes :
    1. Durée d’ouverture : Temps nécessaire pour ouvrir le volet.
    2. Durée de fermeture : Temps nécessaire pour fermer le volet.
    3. Durée d’inclinaison : Temps nécessaire pour faire pivoter complètement les lames de la position fermée à la position ouverte.
  11. Appuyez sur Envoyer.

    Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

    Une fois le processus d'appairage terminé, le nom de l'équipement est répertorié dans l'onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?