DUG_Unica Shutter_WH-08

Dépannage

Symptôme

Solution

Le volet connecté ne peut pas être commandé.

  • Vérifiez l’alimentation électrique.

  • Coupez l’alimentation de l’interrupteur de commande de volet, puis rebranchez l’alimentation.

  • Contrôlez la charge.

  • Dans le cas d’un bouton-poussoir externe, vérifier le câblage.

  • Procédez à nouveau à l’appairage des équipements.

Le volet ne se trouve pas à la position souhaitée.

Rétablissez les réglages d’usine par défaut, voir Réinitialisation de l’appareil

Le volet ne se déplace pas dans le temps défini.

Procédez à un nouveau calibrage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?