DUG_Estores Unica_WH-08

Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe o interruptor de controlo de estores com o Hub Wiser para aceder e controlar o interruptor de controlo dos estores.
  1. No Início ecrã, tocar .
  2. Toque Dispositivos > > Estores > Interrutor De 1 Gang.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando Controlo > > Estores > Interrutor De 1 Gang.
  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.

  4. Quando o dispositivo estiver validado, toque em Seguinte, prima ligeiramente o botão de pressão no interruptor de controlo de estores 3 vezes e certifique-se de que o LED pisca a âmbar.

    Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que sensor foi associado.
    NOTA: Se o LED estiver a piscar a verde e a vermelho, consulte as instruções tocando em O LED está a piscar a verde e a vermelho?.
  5. Toque , para introduzir o nome do dispositivo.
  6. Toque em Seguinte e atribua o dispositivo a uma divisão nova ou existente e toque em Enviar.
  7. Toque em Seguinte > e selecione um Tipo de dispositivo:
    • Estore: Avance para o passo 8.
    • Estores com lâminas basculantes: Prossiga para as etapas 9 a 11.
  8. Toque em Estore > Seguinte e introduza a duração de abertura/fecho do estore. Consulte Definir o tempo de execução predefinido.
  9. Toque em Estores com lâminas basculantes > Tipo de lâminas, selecione um tipo de lâmina e toque em Definir:
    • Horizontal
    • Inclinado
    • Vertical
  10. Toque em Seguinte e introduza as seguintes durações:
    1. Duração de abertura: Tempo despendido para abrir o estore.
    2. Duração do fecho: Tempo despendido para fechar o estore.
    3. Duração da inclinação: Tempo despendido para girar completamente as lâminas da posição fechada para a posição aberta.
  11. Toque em Enviar.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.

    Quando o processo de emparelhamento estiver concluído, o nome do dispositivo é apresentado no separador Control, nos separadores All e Room.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?