DUG_Unica Detector de movimiento con interruptor 10A conectado_WH-00

Acerca del documento

Objeto

Este documento proporciona información detallada sobre las características y funcionalidad de Unica - Detector de movimiento con interruptor 10A conectado, incluyendo la instalación, configuración y uso del dispositivo. Explica cómo emparejar el dispositivo con el Wiser Hub, personalizar ajustes como la sensibilidad de movimiento, los umbrales lux y los temporizadores, y manejar el dispositivo manualmente o a través de la aplicación Wiser Home. También explica cómo configurar programaciones horarias, momentos y automatizaciones para controlar el dispositivo en función del tiempo o de las condiciones ambientales. Se admite la integración con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Home para un control manos libres. Se incluyen consejos para la solución de problemas y especificaciones técnicas.

Campo de aplicación

Las características de los productos descritos en este documento tienen como objetivo coincidir con las características disponibles en www.se.com. Como parte de nuestra estrategia corporativa de mejora constante, podemos revisar el contenido con el tiempo con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. Si ve una diferencia entre las características de este documento y las características que aparecen en www.se.com, tenga en cuenta que www.se.com contiene la información más reciente.

Para su propia seguridad

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
La instalación eléctrica solo debe ser realizada de forma segura por profesionales cualificados. Los profesionales capacitados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:
- Conexión a redes de instalación.
- Conexión de varios dispositivos eléctricos.
- Tendido de cables eléctricos.
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Información general sobre ciberseguridad

En los últimos años, el creciente número de equipos y plantas de producción conectados a la red ha aumentado de la mano del potencial de las amenazas cibernéticas, como el acceso no autorizado, violaciones de datos e interrupciones operativas. Por lo tanto, es recomendable considerar todas las medidas de ciberseguridad posibles con el fin de ayudar a proteger los activos y los sistemas de dichas amenazas.

Para mantener sus productos de Schneider Electric seguros y protegidos, es conveniente que implemente las prácticas recomendadas de ciberseguridad que se indican en el documento Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric proporciona información y asistencia adicionales:

Datos ambientales

Encuentre y descargue múltiples datos ambientales sobre sus productos, incluido el cumplimiento de la directiva RoHS y las disposiciones del reglamento REACH, así como el perfil medioambiental del producto (PEP), las instrucciones sobre el fin de la vida útil (EOLI) y mucho más.


https://www.se.com/myschneider

Información general sobre el programa de datos ambientales de Schneider

Haga clic en el siguiente enlace para leer sobre el programa de datos ambientales de Schneider Electric.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Declaración de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la DIRECTIVA 2014/53/UE SOBRE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS.

La declaración de conformidad se puede descargar en:

Idiomas disponibles del documento

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

  • Inglés

  • Francés

  • Portugués

  • Español

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

Marcas comerciales

  • Wiser™ es una marca registrada y propiedad de Schneider Electric, sus filiales y empresas asociadas.
  • Zigbee® es una marca registrada de Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® y App Store® son nombres comerciales o marcas registradas de Apple Inc.
  • Google Play™ Store y Android™ son nombres de marcas o marcas registradas de Google Inc.
  • Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
  • Amazon Alexa™ es una marca registrada de AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
  • Google Home™ es una marca registrada de Google INC.
  • QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.

Otras marcas y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?