DUG_Unica Detector de movimiento con interruptor 10A conectado_WH-00

Edición de una programación horaria

  1. En la pestaña Inicia, toque Automatizaciones > Programaciones.
  2. Pulse en la programación horaria que desea editar.
  3. Al tocar DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN HORARIA podrá realizar las siguientes acciones:
    • Cambiar el nombre de la programación (A).
    • En el menú Se aplica a (B), puede seleccionar dispositivos de la lista o anular la selección de los que ya están seleccionados.
    NOTA: Cuando se editan los cambios anteriores, la programación horaria se guarda automáticamente.
  4. En el menú EVENTOS (C), puede realizar las siguientes acciones:
    • Pulse para actualizar un evento, como ESTADO (luces o nivel de regulación en %), CUÁNDO (salida y puesta del sol o intervalo de tiempo específico) y también puede eliminar un evento.
    • Pulse Definir para guardar la programación horaria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?