DUG_Unica Detector de movimiento con interruptor 10A conectado_WH-00

Historial

Puede ver los eventos de detección de movimiento anteriores en la pantalla Historial. La pantalla Historial muestra la hora, la fecha y el estado de cada evento.
  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el sensor de movimiento con interruptor .

  2. En la pantalla de control del dispositivo, pulse > Historial.

SUGERENCIA: Pulse Cargar más para ver eventos adicionales.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?