DUG_Unica Detector de movimiento con interruptor 10A conectado_WH-00

Ajuste del temporizador de detección de movimiento

Puede ajustar el temporizador de detección de movimiento.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Luces > Interruptor de movimiento > Temporizador de detección de movimiento y seleccione una de las siguientes opciones:
    • 15 s

    • 30 s

    • 45 s

    • 1 min

    • 5 min

    • Hora específica

    SUGERENCIA: La función Hora específica permite definir manualmente el tiempo que la luz debe permanecer encendida cuando se detecte movimiento. El límite máximo de tiempo que puede añadir es de hasta 59 min 59 s.
    NOTA: El temporizador de detección de movimiento está ajustado por defecto en 5 min.
  3. Pulse Aceptar en la parte de arriba a la derecha de la pantalla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?