DUG_Unica Detector de movimiento con interruptor 10A conectado_WH-00

Acerca del dispositivo

El detector de movimiento con interruptor 10A conectado (en adelante denominado sensor de movimiento con interruptor) detecta fuentes de calor en movimiento (p. ej., personas) y puede conectar cargas óhmicas, inductivas o capacitivas durante un tiempo de sobrecarrera ajustable.

Opciones de control

Control del hogar: Para controlar el sensor de movimiento con interruptor a través de la aplicación Wiser Home, necesitará el Wiser Hub.

Funcionamiento directo: El sensor de movimiento con interruptor se puede controlar en cualquier momento directamente desde el sitio. También puede conectar un número ilimitado de pulsadores mecánicos.

Funciones

  • Rango de detección.

  • Modo automático, funcionamiento manual.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?