DUG_Unica Detector de movimiento con interruptor 10A conectado_WH-00

Modo Ausente

El modo Ausente apaga automáticamente el sensor de movimiento con interruptor. Por ejemplo, si se ausenta del hogar durante mucho tiempo, la luz no debe encenderse debido a falsas detecciones de movimiento. Esta función garantiza que el dispositivo permanezca apagado aunque se detecte movimiento, lo que ayuda a ahorrar energía.

  1. En la pantalla de Inicio, pulse > Modo Ausente.

  2. En la sección LUCES, pulse el interruptor de alternancia Interruptor de movimiento (A) para añadirlo al modo Ausente.

SUGERENCIA: Para obtener más información sobre el modo Ausente, consulte el tema Modo Ausente en la guía del usuario del sistema correspondiente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?