DUG_Regulador de luz rotativo Unica_WH-06

Editar uma programação

  1. No ecrã Inicial, toque em Automatizações > Programações.
  2. Toque na programação que pretende editar.
  3. Toque nos PORMENORES DA PROGRAMAÇÃO e pode realizar as seguintes ações:
    • Mudar o nome da programação (A).
    • No menu Aplica-se a (B), tem a opção de selecionar a partir dos dispositivos listados ou desmarcar os dispositivos que já estão selecionados.
    NOTA: Quando as alterações acima são editadas, a programação é guardada de forma automática.
  4. No menu EVENTOS (C), pode realizar as seguintes ações:
    • Toque em para atualizar um evento, como ESTADO (luzes apagadas ou nível de regulação de intensidade em %), QUANDO (nascer do sol/pôr do sol ou um intervalo de tempo específico) e também pode eliminar um evento.
    • Toque em Definir para guardar a programação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?