DUG_Regulador de luz rotativo Unica_WH-06

Indicador LED

Emparelhamento

Ação do utilizador

Indicador LED

Estado

Prima o botão de pressão 3 vezes.

O LED pisca a âmbar por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED pisca a verde durante algum tempo, antes de desligar.

Repor

Ação do utilizador

Indicador LED

Estado

Prima 3 vezes o botão de pressão e mantenha-o premido uma vez durante > 10 s.

Após 10 segundos, o LED pisca a vermelho.

O dispositivo está no modo de reposição. Será resposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. A seguir, o dispositivo reinicia e o LED pisca a verde durante alguns segundos e depois fica a âmbar.

Identificar o dispositivo

Indicador LED

Estado

O LED pisca a vermelho.

Os dispositivos de iluminação ligados piscam On/Off, depois de uma identificação bem sucedida do regulador de tensão.

Diferente modo de conectividade

Indicador LED

Estado

O LED pisca a verde e a vermelho durante o emparelhamento.

O dispositivo está a tentar conectar-se a outro modo de conectividade.
Prima ligeiramente o botão de pressão 3 vezes e mantenha-o pressionado durante 20 segundos. Quando o LED piscar rapidamente a vermelho, solte o botão de pressão.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?