DUG_Regulador de luz rotativo Unica_WH-06

Regulador de luz rotativo

  1. Remova o botão basculante do interruptor sem fios.
  2. Prima brevemente o botão de pressão superior do lado direito 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.
  3. Remova o botão e prima brevemente o botão de pressão 5 vezes, numa sequência rápida.
    O LED de estado pisca a verde.

    A luz ligada ao regulador de luz rotativo pisca algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no regulador de luz rotativo. O regulador de luz rotativo já pode ser controlado pelo interruptor sem fios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?