DUG_Regulador de luz rotativo Unica_WH-06

Resolução de problemas

Problema

Solução

Não é possível reduzir a intensidade de luz.

  • Reduzir/aumentar carga.

  • Permitir que o variador arrefeça em caso de sobreaquecimento.

  • Alterar a carga (se a carga for incompatível com o variador).

Não é possível ligar.

  • Permitir que o variador arrefeça em caso de sobreaquecimento.

  • Reduzir a carga.

  • Alterar carga.

  • Verificar a cablagem entre o botão de pressão e o variador.

A luz treme no brilho mínimo.

  • Aumentar a luminosidade mínima (se a intermitência persistir, instalar um dispositivo de correção de carga 31LCDA).

  • Alterar a carga (se o brilho mínimo for insuficiente).

  • Definir o modo RL LED.

Tremulação da luz

  • Alterar carga.

  • Definir o modo RL LED.

  • Alterar as definições da luminosidade.

Apenas ligeira capacidade de regulação da luz

  • Alterar intervalo de regulação de intensidade.

  • Definir o modo RL LED.

  • Alterar a carga (se a carga for incompatível com o variador).

O dispositivo não está pronto para emparelhar depois de ser removido da aplicação.

Repor as predefinições de fábrica; consulte Repor o dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?