DUG_Regulador de luz rotativo Unica_WH-06

Criar uma automatização

  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Aceda a Automatização e, a seguir, toque em para criar uma automatização.
  3. Introduza o nome da automatização (A) e selecione qualquer uma das seguintes condições para acionar uma automatização.
    • Todas as condições: Todas as condições devem estar preenchidas para acionar uma automatização.

    • Qualquer condição: Qualquer uma das condições deve estar preenchida para acionar uma automatização.

    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização tocando em .
  4. Toque em Adicionar condições (B) e selecione um dos seguintes (C).
    • Alteração do estado do dispositivo (Selecionar o dispositivo): Será acionada uma automatização com base num estado de dispositivo, como a abertura de um estore ou a deteção de movimento por um sensor de movimento.
    • Modo ausente (Ativar ou Desativar): O modo Ausente também pode acionar uma automatização para ligar as luzes, fechar o estore, etc. Consulte o tópico Modo ausente no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.
    NOTA: Podem ser adicionadas, no máximo, 10 condições.
    1. Neste exemplo, iremos selecionar Alteração do estado do dispositivo e escolher um dispositivo para definir a condição. Em seguida, iremos selecionar o estado do dispositivo que acionará a automatização, como o estado fechado de um interruptor de controlo de estores.
    2. Depois de selecionar o dispositivo, toque em Definir no canto superior direito do ecrã.
      SUGESTÃO: Caso pretenda alterar a condição, arraste-a para a esquerda e toque no ícone do contentor. Em seguida, adicione uma nova condição com os parâmetros necessários.
  5. Para iniciar a sua automatização num determinado momento, toque em Quando > Adicionar hora e selecione um dos seguintes (D):
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 entradas de hora.
    • Hora específica do dia - A automatização acionará a uma hora específica do dia, como ao nascer do sol, pôr do sol ou às 8:00.
    • Período de tempo - A automatização será acionada durante períodos de tempo, como desde o nascer do sol ao pôr do sol, do pôr do sol ao nascer do sol, ou das 8:00 às 17:00.
  6. Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação e selecione qualquer uma das seguintes opções (E):
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 ações.
    • Controlar um dispositivo - Selecione o dispositivo e defina o estado pretendido do dispositivo.
    • Enviar notificação - Será notificado se a condição for cumprida.
    • Ativar um momento - Selecione um Momento para ativar durante a automatização.
    • Espera - Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações dentro de uma automação.
    1. Neste exemplo, iremos começar por selecionar Controlar um dispositivo e selecionar Variador (F) como o dispositivo para acionar uma ação, posteriormente, selecionaremos a opção Espera para adicionar um atraso na automatização.
      IMPORTANTE: Não pode selecionar o mesmo dispositivo que selecionou para Adicionar condições no passo 4. O dispositivo não deve ser o mesmo.
    2. Defina o estado, como aumentar/diminuir a luminosidade do variador ou alternar o variador para ligado/desligado. Em seguida, toque em Definir no canto superior direito do ecrã.

      OU

    3. Toque novamente em Adicionar uma ação e selecione a opção Espera.
    4. Percorra os minutos e defina o tempo de espera em 1 minuto. Em seguida, toque em Definir no canto superior direito do ecrã.
  7. Toque em Guardar.
    A automatização guardada é apresentada no ecrã Automatização. Toque no botão ativar/desativar (G) no ecrã Automatização para ativar/desativar a automatização.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?