DUG_Regulador PB Unica_WH-06

Configuración del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede configurar el dispositivo según sus preferencias.
  1. En la pantalla Inicio, toque .

  2. Toque Dispositivos > Luces > Regulador para ir a la pantalla Detalles del dispositivo.

A

Nombre del dispositivo: toque para cambiar el nombre del dispositivo.

B

Localización: toque para asignar el regulador a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la localización del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo establecer la localización.

C

Modo RL-LED: puede mejorar la calidad de regulación en la aplicación si tiene problemas con el parpadeo de luz. Toque el interruptor de alternancia para activar el Modo RL-LED.

NOTA: ConsulteDatos técnicos para obtener más información.

D

Comportamiento del indicador LED: toque para configurar el comportamiento del indicador LED del regulador según su preferencia. Consulte Configuración del comportamiento del indicador LED para obtener información detallada sobre cada opción.

E

Comportamiento de encendido: toque para establecer el nivel de luminosidad por defecto del regulador cuando está encendido. Consulte Configuración del comportamiento de encendido para obtener información detallada sobre cada opción.

F

Brillo mínimo y Brillo máximo: Estos ajustes le permiten ajustar límites en el brillo máximo y mínimo de la carga conectada. Esto se realiza para evitar el parpadeo y el apagado del LED.

Arrastre la barra deslizante para aumentar o disminuir el brillo mínimo y el brillo máximo.

G

Identificar: Toque para identificar el dispositivo. El LED de estado parpadea en rojo y los dispositivos de iluminación conectados parpadean en On/Off, una vez que se ha identificado correctamente el regulador.
Toque OK cuando termine de identificar el dispositivo.

H

Eliminar: toque para eliminar el dispositivo del sistema.

NOTA:
  • Al eliminar el dispositivo, el regulador también se restablecerá. Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que el regulador está preparado para el emparejamiento.

  • Si se produce un problema durante el emparejamiento o el restablecimiento del regulador, consulte Reinicio del dispositivo.

J

Indicador Zigbee de potencia de señal: El indicador de la potencia de señal Zigbee muestra la potencia de señal actual del dispositivo.

  • Buena señal (entre 0 y -54 dBm)

  • Señal normal (entre -54 y -79 dBm)

  • Señal deficiente (<-79 dBm)

  • Sin señal (el dispositivo está fuera de línea)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?