DUG_Sensor de inundación _WH-05

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Con la aplicación Wiser Home, empareje su dispositivo con el Wiser Hub.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > >Protección y seguridad > Sensor de inundación.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando Control > > Seguridad y protección > Sensor de fugas de agua.
  3. Toque Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, toque No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece un mensaje Código QR escaneado incorrecto. Toque No puedo escanear el código QR y elija una de las siguientes opciones:

    • (A): introduzca la dirección MAC/EUI–64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI–64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC//EUI–64 y el código de instalación.

  4. Toque Siguiente, pulse brevemente la tecla de función 3 veces y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.

    Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que el dispositivo está vinculado.
  5. Toque para introducir el nombre del dispositivo.
  6. Toque Siguiente y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente y toque Enviar.
    IMPORTANTE: La siguiente pantalla muestra la página Ajustes del dispositivo, donde tiene la opción de configurar los ajustes durante el proceso de emparejamiento o en un momento posterior. Si prefiere configurarlo más tarde, pulse Enviar. Para obtener más información sobre los ajustes del dispositivo, consulte la sección Configuración del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?