DUG_Sensor de inundación _WH-03

Datos técnicos

Batería

3 VCC, LR03 AAA × 2

Duración de la batería

Hasta 5 años (puede variar según el uso, la frecuencia de actualización del firmware y el entorno)

Potencia nominal

≤90 mW

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Máx. radiopotencia transmitida

≤ 9 dBm

Clasificación IP

IP44

Temperatura de funcionamiento

De -10 °C a 50 °C

Humedad relativa

Del 10 % al 95 %

Nivel de sonido

≥ 70 dB a 3 m de distancia

Dimensiones (al. × an. × prof.)

70,8 × 68,68 × 18,96 mm

Protocolo de comunicación

Certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?