DUG_Micro Module Dimmer_WH-05

Om enheten

Med Wiser dimmerpuck LED (nedan kallad pucken) kombineras fördelarna med smarta dimmerfunktioner med vanliga mekaniska tryckknappsbrytare. Den omvandlar en vanlig brytare till en ansluten enhet som kan styras från brytaren eller via Wiser-appen. Den kan koppla om och dimra resistiva, induktiva eller kapacitiva laster och är kompatibel med dimbara LED-lampor.
OBS: Styr inte enheter som är beroende av en fast strömförsörjning.

Ytterligare funktioner:

  • Fjärrkontroll med högst 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar.

  • Manuell inställning av lysdiodsdriftläge (RL-LED-läge).

  • Elektroniskt överlastskydd, överhettningsskydd och kortslutningsskydd.

  • Ställ in dimningsintervallet: lägsta och högsta ljusstyrka.

  • Ett tidsschema kan ställas in.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?