DUG_Micro Module Dimmer_WH-05

Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.
Så här skapar du ett scenario:
  1. startskärmen trycker du på > Scenarion > .
  2. Ange namnet på scenariot (A).
    TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på .
  3. Tryck på Lägg till åtgärder (B) för att välja listan över enheter.
  4. Välj de enheter (C) du vill lägga till i scenariot och tryck på Klart.
  5. När alla enheter har valts trycker du på Klart.
  6. På sidan Skapare av Scenario trycker du på enheten för att ställa in villkoret. Välj till exempel Mikromoduldimmer.
    • Tryck på (D) för att slå på.
    • Dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska ljusstyrkan (E) och tryck på Ställ in i det övre högra hörnet.
  7. När du har ställt in alla villkor trycker du på Spara.
    När scenariot har sparats visas det på fliken Scenarion. Tryck på scenariot för att aktivera det.
    FÖRSLAG: Om du vill se de skapade scenariona på startskärmen går du till Hem > > Startskärm > Scenarion och aktiverar växlingsreglaget Scenarion.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?