DUG_Micro Module Dimmer_WH-05

Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Använd Wiser Home-appen för att parkoppla pucken med Wiser-hubb för att komma åt och styra pucken.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > och tryck på Ljus > Mikromodul.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Ljus > Mikromoduldimmer.
  3. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.
    OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta rätt QR-kod för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.

    Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:

    • (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.

    • (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

  4. När enheten har validerats trycker du på Nästa och utför någon av följande åtgärder för att lägga till enheten:
    • Tryck snabbt på inställnings-/återställningsknappen 3 gånger på pucken med en skruvmejsel och kontrollera att lysdioden blinkar gult.
    • Tryck snabbt 3 gånger på tryckknappen.
      OBS: Om pucken sitter bakom tryckknappen är statuslampan inte synlig.

  5. Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön. Du kan också se i appen att enheten är ansluten.
  6. Tryck på Nästa, ange ett namn på enheten och tilldela enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum.
    Pucken visas nu på fliken Kontroll under flikarna Alla och Rum.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?