DUG_Jalousieaktor 1fach UP_WH-08

Saisonaler Komfort-Modus

Der saisonale Komfortmodus verwendet die vorhergesagte Temperatur eines Standorts oder Informationen von den Licht- und Temperatursensoren, um die Temperatur eines Raums zu bestimmen und eine gewünschte Temperatur darin aufrechtzuerhalten, indem die Jalousien geöffnet oder geschlossen werden.

Es handelt sich um eine Lösung, die die gewünschte Raumtemperatur in allen Jahreszeiten effizient hält:
  • Winter: Im Winter bleiben die Jalousien tagsüber geöffnet und schließen nach Sonnenuntergang. Dabei wird die maximale natürliche Wärme genutzt, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.

  • Sommer: In den Sommermonaten schließen die Jalousien tagsüber so, dass die gewünschte Temperatur in einem Raum aufrechterhalten wird, während ein gutes Lichtniveau im Raum ermöglicht wird.

  • Zwischensaison: In anderen Jahreszeiten als Sommer oder Winter:

    • Wenn die höchste Temperatur eines Tages 22 °C oder mehr erreicht, betreibt der saisonale Komfortmodus die Jalousien genauso wie im Sommer.

    • Liegt die höchste Temperatur eines Tages unter 22 °C, betreibt der saisonale Komfortmodus die Jalousien genauso wie im Winter.

Der saisonale Komfortmodus passt seinen Betrieb basierend auf den in Ihrem System verfügbaren Geräten an und bietet drei Ebenen an Algorithmeneffizienz. Jede Ebene verbessert den Komfort und die Energieeinsparungen durch die Integration zusätzlicher Datenquellen:

  • Basisebene - Steuerung basierend auf Zeit und geografischem Standort:

    Auf dieser Ebene nutzt es die geografische Lage Ihres Hauses und die Tageszeit, um Jalousien automatisch auf der Grundlage der geschätzten Sonnenauf- und -untergangszeiten zu verwalten. Dadurch wird das optimale Licht und die optimale Temperatur zu Hause aufrechterhalten. Diese Ebene ist ideal für Benutzer, die eine einfache, automatisierte Lösung ohne zusätzliche Sensoren benötigen.

  • Erweiterte Ebene - Temperaturgesteuerte Optimierung:

    Auf dieser Ebene verwendet es die lokale Innen- und Außentemperatur zusätzlich zur Zeit und der geografischen Lage Ihres Hauses. Es verwaltet die Jalousien dynamisch basierend auf den Echtzeit-Temperaturbedingungen, um den Komfort zu verbessern.

  • Erweiterte Ebene - Erstklassige Optimierung mit Lichtsensoren:

    Auf dieser Ebene verbessert es das Jalousiemanagement weiter, indem die von den Bewegungssensoren im Freien gemessene Echtzeit-Lichtintensität sowie die Innen- und Außentemperatur genutzt werden.

    Es bietet maximale Effizienz, indem es die Jalousiebewegungen auf der Grundlage der tatsächlichen Temperatur und des natürlichen Lichts anpasst, anstatt sich nur auf die geschätzten Sonnenauf- und -untergangszeiten zu verlassen.

VORSCHLAG: Auswahl der richtigen Ebene für den Betrieb der Jalousien:

Der saisonaler Komfortmodus passt sich den Geräten an, die in Ihrem System installiert sind. Auch wenn Sie nicht über alle erforderlichen Sensoren verfügen, können Sie von der Funktion grundsätzlich profitieren. Dieser flexible Ansatz stellt sicher, dass Sie unabhängig von Ihrer Systemkonfiguration optimalen Komfort und Energieeffizienz erleben können.

Für die besten Ergebnisse empfehlen wir jedoch die Verwendung des gesamten Satzes an kompatiblen Geräten.


HINWEIS: Der saisonale Komfort-Modus funktioniert genau, wenn die Innen- und Außentemperatursensoren (Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor) und die Bewegungsmelder für den Außenbereich im Haus installiert sind.
WICHTIG: Die Schutzart der Sensoren, die für den saisonalen Komfortmodus verwendet werden, ist wie folgt:

Sensoren Schutzart
Bewegungsmelder für den Außenbereich IP66 - Sensor ist gegen Staub und Eindringen von Wasser geschützt.
Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor IP20 - Sensor ist gegen feste Gegenstände mit einer Größe von mehr als 12 mm geschützt.

Daher sollten sie an einem geeigneten Ort zu Hause installiert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?