DUG_Motion Sensor_WH-05

Paristojen vaihtaminen

Paristojen vaihtaminen:
  1. Kierrä tunnistinta vastapäivään, jotta voit avata sen aluslevystä.
  2. Irrota paristokannesta ruuvit, jotta pääset paristoihin käsiksi.
  3. Noudata paristojen vaihdossa oikeaa napaisuutta ja kiinnitä paristokansi uudelleen.
    LED vilkkuu vihreänä seitsemän kertaa ja lakkaa sitten vilkkumasta.
    HUOMAUTUS: Varmista, että paristokannen ja tunnistimen kolmiomerkki on kohdistettu.
  4. Kiristä ruuvi, jossa tunnistin ja sen paristokansi on, niin että se on kiinni.
  5. Aseta tunnistin aluslevyyn ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu aluslevyyn.
    TÄRKEÄ: Hävitä käytetyt paristot säädösten mukaisesti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?