DUG_Motion Sensor_WH-06

Remplacement des batteries

Pour remplacer les batteries :
  1. Faites pivoter le capteur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le déverrouiller de la plaque de base.
  2. Retirez les vis du couvercle des batteries pour accéder aux batteries.
  3. Remettez les batteries en place avec une polarité correcte, puis réinstallez le couvercle des batteries.
    La LED clignote en vert sept fois, puis arrête de clignoter.
    NOTE: Assurez-vous que le triangle du capteur et du capteur de la batterie est bien aligné.
  4. Serrez la vis qui maintient le capteur et son couvercle des batteries.
  5. Positionnez le capteur sur la plaque de base, puis faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il se verrouille sur la plaque de base.
    IMPORTANT: Jetez les piles usagées conformément aux réglementations en vigueur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?