DUG_Motion Sensor_WH-05

Udskiftning af batterierne

Udskiftning af batterierne:
  1. Drej sensoren mod uret for at frigøre den fra basen.
  2. Fjern skruerne fra batteridækslet for at få adgang til batterierne.
  3. Udskift batterierne med en korrekt polaritet, og installér derefter batteridækslet igen.
    Lysdiode-indikatoren blinker grønt syv gange og stopper derefter med at blinke.
    BEMÆRK: Sørg for, at trekantmærket på batteridækslet og sensoren flugter.
  4. Spænd skruen, der holder sensoren og dens batteridæksel.
  5. Placér sensoren på basen, og drej den derefter med uret, indtil den låses fast på basen.
    VIGTIG: Bortskaf brugte batterier i henhold til gældende regler.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?