DUG_Motion Sensor_WH-06

Sustitución de las baterías

Para sustituir las baterías:
  1. Gire el sensor hacia la izquierda para desbloquearlo de la placa base.
  2. Quite los tornillos de la tapa de las baterías para acceder a las mismas.
  3. Sustituya las baterías con la polaridad adecuada y vuelva a instalar la tapa de las baterías.
    El LED parpadea en verde siete veces y, después, deja de parpadear.
    NOTA: Asegúrese de que la marca de triángulo en la tapa de las baterías y el sensor estén alineados.
  4. Apriete el tornillo que sujeta el sensor y su tapa de las baterías.
  5. Coloque el sensor en la placa base y, a continuación, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en la placa base.
    IMPORTANTE: Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normativas legales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?